各位大牛:
小弟在初学sys/bios时,遇到一点问题,希望能给予解答,我将不胜感激,谢谢!
具体问题:
本人在AM3359上跑SDK的例程(TI官网下载的SDK软件包,安装后的examples)enetLwip,但是在CCS5.5上编译时出现如下错误,不知道是什么问题?
说明一下,我在编译同一个examples文件夹下的例程ethernetip_adapter以及在开发版上跑该历程均没有任何问题,所以比较纳闷这个例程有什么问题吗?
小弟主要是想在ICE上做个TCP/IP的协议栈与PC通信,如果有更好的例程的话,希望能贴上来给我,万分感谢。