This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于AM3359的SDK的问题

Other Parts Discussed in Thread: AM3359

各位大牛:

小弟在初学sys/bios时,遇到一点问题,希望能给予解答,我将不胜感激,谢谢!

具体问题:

         本人在AM3359上跑SDK的例程(TI官网下载的SDK软件包,安装后的examples)enetLwip,但是在CCS5.5上编译时出现如下错误,不知道是什么问题

说明一下,我在编译同一个examples文件夹下的例程ethernetip_adapter以及在开发版上跑该历程均没有任何问题,所以比较纳闷这个例程有什么问题吗?

小弟主要是想在ICE上做个TCP/IP的协议栈与PC通信,如果有更好的例程的话,希望能贴上来给我,万分感谢。

  • 首先对于您这个问题,我怀疑是相应的库文件没有编译,您可以看看.cmd文件里面都包含了哪些.lib文件,把对应的工程打开重新编译一下。

    另外,ICE板子是给工业总线通信做demo用的,它上面两个网口是PRU扩展出来的,不是AM335x自带的2个10/100/1000M 普通以太网MAC。如果您想开发普通的以太网TCP/IP协议,请下载我们的starterware开发包,并且使用我们的beaglebone开发板。

    starterware 的相关资源请从如下网址下载:http://processors.wiki.ti.com/index.php/StarterWare

  • 跑个linux嘛,协议栈不就有了吗,编程还简单

  • zhiyuan xue 说:

    各位大牛:

    小弟在初学sys/bios时,遇到一点问题,希望能给予解答,我将不胜感激,谢谢!

    具体问题:

             本人在AM3359上跑SDK的例程(TI官网下载的SDK软件包,安装后的examples)enetLwip,但是在CCS5.5上编译时出现如下错误,不知道是什么问题

    说明一下,我在编译同一个examples文件夹下的例程ethernetip_adapter以及在开发版上跑该历程均没有任何问题,所以比较纳闷这个例程有什么问题吗?

    小弟主要是想在ICE上做个TCP/IP的协议栈与PC通信,如果有更好的例程的话,希望能贴上来给我,万分感谢。

    关于编译,您最好看看我们的user guide,特别注意是否已经装好了NDK.

  • leo chen 说:

    跑个linux嘛,协议栈不就有了吗,编程还简单

    我们的linux sdk不支持ICE板。

  • Jian Zhou 说:

    首先对于您这个问题,我怀疑是相应的库文件没有编译,您可以看看.cmd文件里面都包含了哪些.lib文件,把对应的工程打开重新编译一下。

    另外,ICE板子是给工业总线通信做demo用的,它上面两个网口是PRU扩展出来的,不是AM335x自带的2个10/100/1000M 普通以太网MAC。如果您想开发普通的以太网TCP/IP协议,请下载我们的starterware开发包,并且使用我们的beaglebone开发板。

    starterware 的相关资源请从如下网址下载:http://processors.wiki.ti.com/index.php/StarterWare

    最新的ICE板上,有个跳线可以选择是否用的是cpsw还是用的是pru实现的mac。