Other Parts Discussed in Thread: TPS650061
专家,你好:
我想用DM368芯片设计一款IPCamera,参数要求如下:
1、3M以上镜头(包含);
2、1080P@30fps;
3、Ethernet;
4、DDR2-128M;
5、NAND-128M;
6、TPS650061;
请问专家上面的参数要求能实现吗,设计上有问题吗?
请推荐一下各器件的型号(最好TI已经有驱动),方便的话,请把相关资料、源码、参考设计发一下。
问题2:
看了DM368的数据手册,看到一个疑惑点:
就是当DM368在HD(1080P,不显示,视频数据直接通过Ethernet输出)时,ARM926必须工作在432MHz,同时Vedio Encode必须工作在74.25MHz吗?
好像PLLs是无法同时产生432MHz和74.25MHz的,专家,有什么较低成本的方案吗?