各位工程师好,我现在正在基于C6678 EVM板制作自己的DSP板子,现在遇到一些问题,故向工程师咨询一下。
1.我们由于对FPGA 不熟悉,故在这一次的制作中不想使用FPGA,这里想问一下工程师,6678在不使用FPGA的情况下是否可以完成最小系统搭建呢?(主要包括电源/复位,时钟,JTAG,GPIO这些基础模块)
2.原理图中第6页“电压分布”中介绍了6678内核供电采用UCD9222+UCD7242方案(如下图所示),
但是在第9页“Management Map”发现这两个芯片是和FPGA 相连的(如下图所示),
这里想咨询一下,考虑到不熟悉FPGA及 “UCD9222+UCD7242”电源方案 较为复杂,能否采用TI公司tps系列电源芯片来为DSP内核供电?同理,能否使用CDCE62005单独为6678芯片提供时钟?
PS:我们对功耗要求不是很严格;
3. 在做硬件设计之前,想咨询下工程师有何设计参考资料,是否可以给我们一些有益的建议呢,非常感谢!
请工程师指点,非常感谢!