This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

【求助】关于制作6678电路板的一些疑问

Other Parts Discussed in Thread: UCD9222, UCD7242, CDCE62005, LM10011

      各位工程师好,我现在正在基于C6678 EVM板制作自己的DSP板子,现在遇到一些问题,故向工程师咨询一下。


1.我们由于对FPGA 不熟悉,故在这一次的制作中不想使用FPGA,这里想问一下工程师,6678在不使用FPGA的情况下是否可以完成最小系统搭建呢?(主要包括电源/复位,时钟,JTAG,GPIO这些基础模块)


2.原理图中第6页“电压分布”中介绍了6678内核供电采用UCD9222+UCD7242方案(如下图所示),


但是在第9页“Management Map”发现这两个芯片是和FPGA 相连的(如下图所示),


  这里想咨询一下,考虑到不熟悉FPGA及 “UCD9222+UCD7242”电源方案 较为复杂,能否采用TI公司tps系列电源芯片来为DSP内核供电?同理,能否使用CDCE62005单独为6678芯片提供时钟?

PS:我们对功耗要求不是很严格;


3. 在做硬件设计之前,想咨询下工程师有何设计参考资料,是否可以给我们一些有益的建议呢,非常感谢!


       请工程师指点,非常感谢!



  • 不用FPGA也可以,但是上电时序不太好控制,你可能要花些时间设计供电电路满足CVDD->CVDD1->DVDD18->DVDD15的需求;

    供电方面可以采用LM10011+TPS的方案,可变核电压设计是必须的,不仅仅是功耗的问题;

    时钟方面EVM采用的 就是62005的方案,问题不大,具体你可以咨询下Clock的论坛;

    设计参考资料主要是Keystone 1 Hardware Design Guide, DDR3 implementation Guide, Serdes Implementation Guide以及对应DSP的DataSheet,当然还可以参考EVM设计。

  • 谢谢Allen Yin的建议!