我安装安装CCS5.1.0.09000_win32后 建立sys/bios系统工程,打开mutex.cfg文件会出现很多gmake.exe进程。请问这是为什么?求教各位高手。谢谢

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我安装安装CCS5.1.0.09000_win32后 建立sys/bios系统工程,打开mutex.cfg文件会出现很多gmake.exe进程。请问这是为什么?求教各位高手。谢谢

你好,Andy Yin 。
1.打开其他程序不会出现上述现象。
2.我现在重新装了MCSDK,用MCSDK自带的例子是可以打开cfg文件,不会出现上述问题。
但是我自己建立一个CCS工程,打开cfg文件就会出现上述问题--gmake.exe仍然会增加。并且在窗口右下角的 Building configuro package 的滚动条一直在滚动,如果不把自己建立的项目工程关掉,滚动条不会停止。感觉就是编译一直在进行。请问有什么办法可以解决么?
谢谢
您好:
1.附件是我自己的一个task sys/bios工程,原先的问题还是有。
2.还有一个问题。在我的菜单栏里没有tool了,请问下这是为什么?

我也遇到相同的问题。在CCS5.1中,以及4.5中皆是如此。
bios6的配置文件一旦打开就会出现:"Building configuro package" 一直执行,gmake.exe 进程不断增加。
我怀疑是xdctools下的dll 可能注册失败,或者是相关组件注册失败(因为本地XP上,曾经安装过C2000;3.3;4.5;5,1,均采用类似沙盘技术隔离。CCS5及CCS4.5都曾出现过打开bios5.4失败的情况,后将bios重注册,该问题解决)。但重装 xdctools_3_23_02_47 + ipc + bios的最新版本还是未能解决问题。
求解 =_=!