This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

安装CCS5.1.0.09000_win32后建立sys/bios系统工程,打开mutex.cfg文件出现很多gmake.exe进程



我安装安装CCS5.1.0.09000_win32后 建立sys/bios系统工程,打开mutex.cfg文件会出现很多gmake.exe进程。请问这是为什么?求教各位高手。谢谢

  • 您好,

    1. 打开其他文件会出现上述现象么?

    2. 尝试打开MCSDK 安装完后的pdk例程,打开其中的cfg文件看看会不会出现这样的现象。

    谢谢

  • 你好,Andy Yin 。

    1.打开其他程序不会出现上述现象。

    2.我现在重新装了MCSDK,用MCSDK自带的例子是可以打开cfg文件,不会出现上述问题。

    但是我自己建立一个CCS工程,打开cfg文件就会出现上述问题--gmake.exe仍然会增加。并且在窗口右下角的 Building configuro package 的滚动条一直在滚动,如果不把自己建立的项目工程关掉,滚动条不会停止。感觉就是编译一直在进行。请问有什么办法可以解决么?

    谢谢

  • 您好,

    1. 建议可以先基于PDK中的cfg文件根据自己的需求进行裁剪修改,看是否可以在一定程度上规避问题;

    2. 麻烦可否将你建立工程,及cfg文件的关键过程多截些屏打个压缩包发上来看看呢,我们也很关注CCS的问题,迫切需要详细的反馈去提高CCS的健壮性,非常感谢!

  • 您好:

    1.附件是我自己的一个task sys/bios工程,原先的问题还是有。

    2.还有一个问题。在我的菜单栏里没有tool了,请问下这是为什么?

    sysbios1.rar
  • 你点一下View,是否有tool,点击就会出来。

  • 我也遇到相同的问题。在CCS5.1中,以及4.5中皆是如此。

    bios6的配置文件一旦打开就会出现:"Building configuro package" 一直执行,gmake.exe 进程不断增加。

    我怀疑是xdctools下的dll 可能注册失败,或者是相关组件注册失败(因为本地XP上,曾经安装过C2000;3.3;4.5;5,1,均采用类似沙盘技术隔离。CCS5及CCS4.5都曾出现过打开bios5.4失败的情况,后将bios重注册,该问题解决)。但重装 xdctools_3_23_02_47 + ipc + bios的最新版本还是未能解决问题。

    求解 =_=!

  • 现在有解决方法了吗?我也遇到了。