This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

inpc dm368 图像显示问题



200万像素,1080P,图像显示如下,上边和左边显示黑色的,怎样将调整图像显示尺寸,试过resize没用:

  • 你的显示指的是VPBE口输出BT1120这种显示吗?

    你看过你显示输出的实际分辨率是不是200w?

    还有就是你目前看到的图像,是一个完整的想要显示的图像还是说只图像往右下方移动了的结果?

  • 这个也可能和视频采集芯片有关。

    可以先测试一下colorbar,看colorbar会不会也有偏移

  • 你好,

    是采集编码后看到的图像有偏移么?如果是,如果你使用的是连续模式,请加大IPIPE SRC_VPS/SRC_HPS的值。

  •       我们是做的网络摄像机,用100万像素,720P的就可以显示OK。。。用200万像素,1080P_D1,显示效果就有部分显示黑色的。。。。网络传输数据到PC服务端端软件,怀疑是分辨率的问题,我将av_capture/application/ipnc/av_server/src/common/avServerUi.c里的config->captureConfig[i].width                   = (gAVSERVER_UI_config.mode==AVSERVER_UI_CAPTURE_MODE_1080P_D1)?720:320;修改改成640:320;
    onfig->encodeConfig[i].cropWidth                                     = (gAVSERVER_UI_config.mode==AVSERVER_UI_CAPTURE_MODE_1080P_D1)?720:320;修改改成640:320;运行程序出错

  • 我们是做的网络摄像机,用100万像素,720P的就可以显示OK。。。用200万像素,1080P_D1,显示效果就有部分显示黑色的。。。。网络传输数据到PC服务端端软件,怀疑是分辨率的问题,我将av_capture/application/ipnc/av_server/src/common/avServerUi.c里的config->captureConfig[i].width = (gAVSERVER_UI_config.mode==AVSERVER_UI_CAPTURE_MODE_1080P_D1)?720:320;修改改成640:320; onfig->encodeConfig[i].cropWidth = (gAVSERVER_UI_config.mode==AVSERVER_UI_CAPTURE_MODE_1080P_D1)?720:320;修改改成640:320;运行程序出错