This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

6678的复位电路设计

Other Parts Discussed in Thread: TPS54678, TPS54620, UCD9090, TPS3808

在设计6678供电方案的时候发现,EVM板是通过FPGA来控制上电时序和复位时序的。

在自己设计6678供电方案时,没有采用FPGA,只是通过TPS54620等芯片的EN、SS/TR、PWRGD等功能引脚来实现上电时序功能。(TPS54678芯片的Datasheet上有相应的时序控制原理图)

有两个疑问:

1、这种不通过时序控制芯片控制的方案是否可行?CVDD-->VCC1V0-->VCC1V8的时序目标能否达成?

2、如果可以不采用时序控制芯片,那么在设计完上电时序后,复位时序就很难设计。复位时序是否必要?如果不设计复位时序,直接通过电源开关断电,是否不妥?(在使用EVM板的时候也未使用复位键,仅仅是通过电源适配器来通断EVM的供电,并没有出现状况)

  • (1)  不通过FPGA实现C6678的时序控制是完全可以实现的.

    (2)  复位时序对于DSP来说非常重要.尤其是在工业控制应用,如果出现异常,可以通过复位恢复应用.建议还是要认真设计复位电路.不要采用断电方式.

  • 谢谢Youchu Wang的解答。

    问题是,如果不用FPGA控制时序,那么上电时序设计完之后,在仅有的开关电源芯片等资源中,我很难再想出复位时序的方案。不知你有比较好的解决方案?

  • Youchu Wang ,你好!

    之前的帖子我自己没有理解,混淆了复位和断电两者的概念。

    重新整理了下,问题描述如下:

    在设计6678供电方案的时候发现,EVM板是通过FPGA来控制上电时序和断电时序的。

    论坛上的一些经验帖说,是可以脱离控制芯片来设计供电时序的。因此在自己设计6678供电方案时,没有采用FPGA,只是通过TPS54620等芯片的EN、SS/TR、PWRGD等功能引脚来实现上电时序功能(TPS54620芯片的Datasheet上有相应的时序控制原理图)。

    如果不用类似于FPGA的控制芯片,那么在设计完上电时序后,断电时序就很难设计。断电时序是否必要?直接断电,是否不妥?

    上图是EVM原理图中附带的两个时序要求。后者的时序有办法不用通过控制芯片来实现么?

  • 我了解到keystone硬件设计手册上给推荐了一款UCD9090的时序控制芯片,不知是否可行?

  • RESET、POR、RESETFULL同样能用你所说的TPS54620来控制,断电时序我觉得应该没有太大关系吧。。。

  • 谢谢 的解答。

    TPS54678主要是电平转换用的,输入电压有一定范围,用来实现复位信号时序有些牵强。

    考虑用一款电源监控复位芯片TPS3808。

    断电时序在另一个帖子中得到的答案,

    http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/power_management/f/24/p/59417/130528.aspx#130528

    如果所有电源几乎同时断掉则没有必要考虑断电时序。

    如果先断一个电源,过几分钟再断另一个电源,则要考虑断电时序。