在设计6678供电方案的时候发现,EVM板是通过FPGA来控制上电时序和复位时序的。
在自己设计6678供电方案时,没有采用FPGA,只是通过TPS54620等芯片的EN、SS/TR、PWRGD等功能引脚来实现上电时序功能。(TPS54678芯片的Datasheet上有相应的时序控制原理图)
有两个疑问:
1、这种不通过时序控制芯片控制的方案是否可行?CVDD-->VCC1V0-->VCC1V8的时序目标能否达成?
2、如果可以不采用时序控制芯片,那么在设计完上电时序后,复位时序就很难设计。复位时序是否必要?如果不设计复位时序,直接通过电源开关断电,是否不妥?(在使用EVM板的时候也未使用复位键,仅仅是通过电源适配器来通断EVM的供电,并没有出现状况)