各位大神:
本人按照BB-black自己做了一块板子,除了将原来使用的网口1修改为使用网口2以外,别的完全一样,现在网口2采用的是RMII模式,网口PHY芯片LAN8710A的输入时钟和AM3359的REF_CLK同时连接到50MHz的有源晶振上,而且测试PHY芯片工作正常,自动协商工作也能正常完成,现在遇到的问题是PCping不通板子。我的程序之前是在BB-black开发板上调试通的(采用MII模式),然后移植过来就修改了一下pinmux和网口模式(将MII修改为RMII ),不知道网口1和网口2还有其他不同的地方吗,或者RMII模式配置需要注意些什么?请大神给点排查建议或者指点一下,我将不胜感激,附上CPSW部分的配置程序。如下: