This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DRA722: 关于DRA72X换到J6正常的板子上不能启动的问题

Part Number: DRA722
Other Parts Discussed in Thread: DRA745

你好!请问一下 DRA722 芯片能直接换到DRA745 现成OK的板子上吗?我看资料似乎DRA745的设计能兼容DRA722 的设计,直接换上去应该是可以跑起来的,但是我们替换之后,跑不起来~谢谢~

           首先:Sysboot[15:0]  目前配置是:0x1000 0001 0000 0110      晶振OSC0 是20M  晶振 OSC1 是24.576M  RTC 时钟是32.768K    目前的boot模式应该是SD卡   

                      经过测量:

                        1  上电后主芯片 会主动反复去加载SD卡内的数据,可以测到CLK  CMD  D0 的数据  ,但是正常的J6芯片  这个加载应该只会去加载一次,而换上的J6 ECO的板子会一直反复加载?请问这是什么原因造成的呢?UART 1 也没有任何打印信息。 测量过DDR 数据  仅时钟有信号,其他都是高电平。

                        2  修改配置位低四位   改为0000 后,首先会是USB 启动,但是我们没有外接USB设备,应该会从第二启动设备EMMC启动,EMMC中有之前J6的一些启动数据的。在EMMC 信号上也能测到CMD  D0 的数据,但是依然没有 任何打印,现象依旧。修改配置后SD卡信号量不到波形,说明修改是有效的。

                        3  我们认为从现在的现象看,至少时钟系统是有工作的,但是在加载BOOT 的过程中出现异常,请问目前的现象会不会是因为J6 的某些硬件配置与J6Eco 有差异造成的?