Part Number: DRA722
Other Parts Discussed in Thread: DRA745
你好!请问一下 DRA722 芯片能直接换到DRA745 现成OK的板子上吗?我看资料似乎DRA745的设计能兼容DRA722 的设计,直接换上去应该是可以跑起来的,但是我们替换之后,跑不起来~谢谢~
首先:Sysboot[15:0] 目前配置是:0x1000 0001 0000 0110 晶振OSC0 是20M 晶振 OSC1 是24.576M RTC 时钟是32.768K 目前的boot模式应该是SD卡
经过测量:
1 上电后主芯片 会主动反复去加载SD卡内的数据,可以测到CLK CMD D0 的数据 ,但是正常的J6芯片 这个加载应该只会去加载一次,而换上的J6 ECO的板子会一直反复加载?请问这是什么原因造成的呢?UART 1 也没有任何打印信息。 测量过DDR 数据 仅时钟有信号,其他都是高电平。
2 修改配置位低四位 改为0000 后,首先会是USB 启动,但是我们没有外接USB设备,应该会从第二启动设备EMMC启动,EMMC中有之前J6的一些启动数据的。在EMMC 信号上也能测到CMD D0 的数据,但是依然没有 任何打印,现象依旧。修改配置后SD卡信号量不到波形,说明修改是有效的。
3 我们认为从现在的现象看,至少时钟系统是有工作的,但是在加载BOOT 的过程中出现异常,请问目前的现象会不会是因为J6 的某些硬件配置与J6Eco 有差异造成的?