Part Number: TMS320C6747
您好
1:我在ti的datasheet中,看到了这句话,意思是nandflash必须使用cs3嘛?还是说这是在例子6-12中是这样子,其他可以选择其他?

我自己使用c6747开发使用了cs4作为nandflash,可以进行擦写验证,但是有时不稳定,需要修修板子才可以,我不清楚是不是用了cs4的原因

2.nandflash引导下载程序改了相关参数还是不行,现想问一下是否还需要修改的地方
其中使用的是emifa的CS4片选,MFR ID 和DEV ID这个我也进行了修改,在改动程序之后还是引导失败,故想咨询需要改动的地方,请帮我看看是否有遗漏:
-
更改了cmd中的MIFA的开始地址,从CS3的0x6200改为CS4的0x6400 ,即下面nand_open的入口地址
-
更改了nandflash.h中的NAND_BASE地址,以及NAND_READ_RB地址位0x6400
-
更改了DEC6747_FLASH_init()的CS,由CS3改成CS4,但是还是显示引导失败