This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ths8200输出图像垂直同步信号不正确

Other Parts Discussed in Thread: THS8200, TVP7002

各位TI大侠们

      你们好!

     1、目前按照官方推荐配置ths8200_YCbCr_444_DS_to_VGA模式,信号输入端是来之FPGA产生按照VESA标准产生的时序。但是输出的图像出现垂直信号不同步的问题(垂直方向显示偏屏,水平方向显示OK)。同样的输入信号也是按照官方推荐的配置ths8200_YCbCr_444_DS_to_YPbPr模式,输出的图像就正常。(1920x1080p60 、1280x720p60)

   2、如果改成VESA slave 模式也不存在垂直信号不同步的问题(垂直方向显示偏屏,水平方向显示OK),但是显示图像与之前相比差别很大!

    请问大侠们有什么好的解决方法!!!

  • 你用的配置是slec029a吗?

    垂直方向偏屏会滚动吗

  • 显示器的图像显示是固定的没有滚动!!!

    “你用的配置是slec029a吗?”       这句话不太明白是什么意思!!!!

  • 图像显示不存在滚动的现象!!!整体图像偏上或者偏下

     

    你用的配置是slec029a吗?   这句是什么意思?

  • 哈哈,是用的slec029a中"tvp7002_ths8200_VGA_to_YCbCr_444_DS_to_VGA"

    属于THS8200的配置进行配置的!!!

  • 请问你具体用的是哪个分辨率和帧率的配置,和你前面芯片给到8200的配置能否对的上?    (是否就仅是你提到的1920 1080p60和 720p60的情形,还有哪些情形?在YUV444-VGA的配置当中,有没有任何分辨率时正常的?)

    有些相同的分辨率,是会有很多不同的细分的配置的。

    还有,你把输出从VGA改成了YPbPr分量输出?你板子上同时支持了这两种吗?

  • 1、FPGA按照VESA标准可以输出1920X1080P60 、1920X1080P50、1280X720P60、1280X720P50、1366X768P60、1440X900P60、1024X768P60

    2、我按照官方提供的文档的对应分辨率输出列成一个数组,当THS8200输入不同分辨率时,单片机在数组中选择对应的分辨率参数设置输出。

    3、THS8200输出不同的分辨率,垂直不同步的情况不一样(图像不再中央,有的分辨率整体偏上,有的分辨率整体偏下,有点类似消影跑到数据显示区一样的那种情形),

    4,、板子是通过拨码开关改变输出的模式!再更换连接线材接到显示器,达到同一个板子支持两种输出。

    5、由于YPBPR输出中1366X768P60、1440X900P60、1024X768P60是不支持的!所以我只比较了1920X1080P60 、1920X1080P50、1280X720P60、1280X720P50这几个分辨率!FPGA给出的都是24BIT YCBCR444的信号!!!

  • 大家在用THS8200有遇到上面的问题吗?