各位TI大侠们
你们好!
1、目前按照官方推荐配置ths8200_YCbCr_444_DS_to_VGA模式,信号输入端是来之FPGA产生按照VESA标准产生的时序。但是输出的图像出现垂直信号不同步的问题(垂直方向显示偏屏,水平方向显示OK)。同样的输入信号也是按照官方推荐的配置ths8200_YCbCr_444_DS_to_YPbPr模式,输出的图像就正常。(1920x1080p60 、1280x720p60)
2、如果改成VESA slave 模式也不存在垂直信号不同步的问题(垂直方向显示偏屏,水平方向显示OK),但是显示图像与之前相比差别很大!
请问大侠们有什么好的解决方法!!!