This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TVP5158,只输出无视频状态下的黑色背景色,接入视频信号也一直无图像输出的问题

Other Parts Discussed in Thread: TVP5158

TVP5158,设置I2C后,只输出无视频状态下的黑色背景色,接入视频信号也一直无图像输出,查看状态寄存器也没有相关的视频信息。而且可以看到输出的图像帧率变低。请问这是怎么回事?

我是使用PORTA单路D1输出,下面是寄存器的设置,未设置到的,都是使用芯片默认值。

0XB0, 0X00, /*AVD输出控制1*/
0XB1, 0X10, /*AVD输出控制2*/
0XB2, 0X27, /*AVD输出控制2*/
0XB3, 0XE4, /*OFM通道选择1*/
0XB4, 0XE4, /*OFM通道选择2*/
0XB5, 0X00, /*OFM通道选择3*/
0XB6, 0X1B,
0XB7, 0X04,
0XB8, 0X40,
0XB9, 0X00,

0XBA, 0X01,

请问是寄存器配置的问题吗?我的邮箱long_eiffel@126.com,期待你的帮助。谢谢!

  • 补充一下,读到第一通道的各个状态寄存器值如下:

    0X00 STATES=70
    0X01 STATES=B8
    0X02 STATES=EF
    0X0C STATES=82

    从这个结果来看,有识别输入视频为PAL,但没有锁定HV同步。这是怎么回事呢?这是寄存器设置的问题吗?

  • 不好意思,前面查状态不正确,查看每秒读一次状态的信息,内容如下:

    0X00 STATES=7E
    0X01 STATES=A0
    0X02 STATES=0F
    0X0C STATES=82

    如此看来,视频信号是有锁定,但是PORTA端却一直输出无视频时的黑屏数据,无图像。真是奇怪。这是怎么回事呢?

  • 原来我强制输出蓝屏了。将0XA9寄存器设置成0X04就有图像输出了。但是奇怪的是,图像始终不断向上翻滚,帧率也只有40FPS左右。这是为啥?摄像头挂在电视机上显示是稳定的。

  • 您好,我现在也在搞tvp5158输出一路视频,现在也是一直没有图像输出,请问下您当时调出来了吗?能不能指导一下啊?