C6678 多核 DSP, 使用起来比较复杂
- 复杂的八核DSP (CorePAC 内核手册有250 页!)
- 复杂的DSP外设 (RapidIO 、以太网、CDMA,几千页硬件手册!)
- 令人头晕的加速器 (Packet Accelerator, Multicore Navigator)
- 复杂的CSL和LLD函数库(海量函数,某些LLD可能隐含BUG)
- 如何充分使用八核的性能?
- 如何对八核进行调试、监控?
- 复杂的系统中,几十个DSP核如何进行简单、高效的通信
C6678 多核 DSP 软件 开发难点
共享外设:
- 与C64x单核DSP相比,芯片架构更复杂。
- 如何在8个核间共享外设(如RapidIO,以太网),学习和开发难度大。
- 多种RapidIO模式(如Message/DirectIO),怎么实现高效的RapidIO通信?
核间通信(芯片内、芯片间、板间):
- 如单板卡上有4个C6678(32个DSP核),如何实现DSP核间高效通信?
- 多DSP/板卡间怎么实现高效、透明的通信?
- 怎么灵活支持变化的物理媒介?如共享内存、DMA、RapidIO 、Ethernet等。
硬件加速模块:
- 大量的硬件加速器(如QMSS、PA、CPPI),学习和应用非常复杂。
- 怎么编写、调试和优化这些加速器的驱动?
调试和优化:
- 怎么对8个核进行性能优化?
- 多核DSP死后怎么再现现场?
- 怎么对整个DSP分布式系统进行调试和监控?
Enea多核DSP基础软件开发平台(OSEck RTOS,中间件,工具) 解决TI C6678 多核DSP开发的难点
2010年起专门投入30多人的专家团队来支持、优化,现有50多个客户成功使用
针对C6678优化,成熟、可靠、稳定、现场验证
共享外设:
- 全套稳定商用的BSP驱动:sRIO、以太网、CDMA、MPAX、中断等。
- 高性能、多sRIO支持:Type11(Message),Type5/6(DIO)等。
核间通信:
- 成熟的LINX核间通信,使多核、多DSP和多板卡编程如单核编程简单。
- 多种媒介:共享内存、DMA、sRIO、Eth等。
硬件加速模块:
- 集成的QMSS、CPPI、PA加速器驱动。
调试:
- Optima系统级调试、优化工具,与CCS集成。
- CDA死机事后分析工具。
Enea 针对C6678 基础软件开发平台
- OSEck 硬实时操作系统
- LINX 分布式中间件
- DIO 高性能sRIO通信机制
- 特别优化的驱动: sRIO、以太网、CDMA 、 Multicore Navigator、MMU、SpinLock等
- 高性能TCP/IP网络协议栈
- Shell 命令界面,通过Telnet访问设备
- PFL 针对 UDP优化的网络加速PA包
- Optima 在线分布式、性能调优工具
- Log Analyzer 离线日志分析工具
- CDA 死机事后分析工具