This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

C6678 多核DSP 软件 开发难点和解决方案



C6678 多核 DSP, 使用起来比较复杂

  • 复杂的八核DSP (CorePAC 内核手册有250 页!)
  • 复杂的DSP外设 (RapidIO 、以太网、CDMA,几千页硬件手册!)
  • 令人头晕的加速器 (Packet Accelerator, Multicore Navigator)
  • 复杂的CSL和LLD函数库(海量函数,某些LLD可能隐含BUG)
  • 如何充分使用八核的性能?
  • 如何对八核进行调试、监控?
  • 复杂的系统中,几十个DSP核如何进行简单、高效的通信

C6678 多核 DSP 软件 开发难点

共享外设:

  • 与C64x单核DSP相比,芯片架构更复杂。
  • 如何在8个核间共享外设(如RapidIO,以太网),学习和开发难度大。
  • 多种RapidIO模式(如Message/DirectIO),怎么实现高效的RapidIO通信?

核间通信(芯片内、芯片间、板间):

  • 如单板卡上有4个C6678(32个DSP核),如何实现DSP核间高效通信?
  • 多DSP/板卡间怎么实现高效、透明的通信?
  • 怎么灵活支持变化的物理媒介?如共享内存、DMA、RapidIO 、Ethernet等。

硬件加速模块:

  •  大量的硬件加速器(如QMSS、PA、CPPI),学习和应用非常复杂。
  •  怎么编写、调试和优化这些加速器的驱动?

调试和优化:

  • 怎么对8个核进行性能优化?
  • 多核DSP死后怎么再现现场?
  • 怎么对整个DSP分布式系统进行调试和监控?

Enea多核DSP基础软件开发平台(OSEck RTOS,中间件,工具)  解决TI C6678 多核DSP开发的难点

2010年起专门投入30多人的专家团队来支持、优化,现有50多个客户成功使用

针对C6678优化,成熟、可靠、稳定、现场验证

 共享外设:

  • 全套稳定商用的BSP驱动:sRIO、以太网、CDMA、MPAX、中断等。
  • 高性能、多sRIO支持:Type11(Message),Type5/6(DIO)等。

 核间通信:

  • 成熟的LINX核间通信,使多核、多DSP和多板卡编程如单核编程简单。
  • 多种媒介:共享内存、DMA、sRIO、Eth等。

 硬件加速模块:

  • 集成的QMSS、CPPI、PA加速器驱动。

 调试:

  • Optima系统级调试、优化工具,与CCS集成。
  • CDA死机事后分析工具。

 

Enea 针对C6678 基础软件开发平台

  1. OSEck 硬实时操作系统
  2. LINX 分布式中间件
  3. DIO 高性能sRIO通信机制
  4. 特别优化的驱动: sRIO、以太网、CDMA 、 Multicore Navigator、MMU、SpinLock等
  5.  高性能TCP/IP网络协议栈
  6. Shell 命令界面,通过Telnet访问设备
  7.  PFL 针对 UDP优化的网络加速PA包
  8. Optima 在线分布式、性能调优工具
  9. Log Analyzer 离线日志分析工具
  10. CDA 死机事后分析工具