This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

购买了TMDSICE3359 V2.1 DEMO板的问题

Expert 1222 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSICE3359, UNIFLASH, FLASHTOOL

最近购买了TMDSICE3359 V2.1 DEMO,发现没有提供光盘, 本人需要安装LINUX 系统,但是UBOOT , KERNEL , filesystem.文件可以再那里下载 。。

怎么烧入UBOOT..?? (demo板就提供了电源和USB数据线), 希望能提供方法

  • 针对这个板子,TI提供 Sitara™ SYS/BIOS 工业软件开发套件 (SDK):

    http://www.ti.com.cn/tool/cn/sysbiossdk-ind-sitara

    更多资源可以到如下页面下载:

    http://www.ti.com.cn/tool/cn/TMDSICE3359

    TI提供的Linux SDK支持如下平台:

    Platforms SDK Kernel U-Boot Toolchain Release Date
    AM437xEVM 7.1 3.12 2013.10 Linaro GCC 4.7 June 2014
    BeagleBone 7.0 3.12 2013.10 Linaro GCC 4.7 March 2014
    BeagleBone Black 7.0 3.12 2013.10 Linaro GCC 4.7 March 2014
    AM335xEVM 7.0 3.12 2013.10 Linaro GCC 4.7 March 2014
    AM335x StarterKit (SK) 7.0 3.12 2013.10 Linaro GCC 4.7 March 2014
    Beagleboard-xM 6.0 3.3.7 2012.04.01 Linaro GCC 4.7 July 2013
    AM37x EVM 6.0 2.6.37 2012.04.01 Linaro GCC 4.7 July 2013
    AM35x EVM 6.0 2.6.37 2011.09 Linaro GCC 4.7 July 2013
    AM180x EVM 6.0 2.6.37 2010.12 GCC 4.5.3 July 2013
  • 但是有个问题.我安装UniFlash烧写工具的时候有一个问题:没有创建C:\AM335x_Flashtool\images 这个目录 ,这个事怎么回事啊

  • AM335X系列的芯片是不是UBOOT, image , filesystem 都是可以 公用的??但是这些文件我一个都没有下载到。。

  • C:\AM335x_Flashtool\images这个目录是需要你自己创建的,里面的文件也是需要自己去编译。

  • Uboot,内核等文件不仅仅和芯片有关系,和芯片的使用环境(哪些管脚做什么功能,连接哪些外围电路)有关系。

    我们提供的Linux SDK兼容了上述的评估板,每个评估板上有一个EEPROM,内部用不用的ID,程序通过读取到不同的ID去对应执行不同的操作。

    针对你提到的这块板子,主要是演示工业总线接口,TI提供的是基于TI-RTOS的软件包。

  • Hi Michaal Sun,

    但是此板的UBOOT, 多了SPL,UBOOT,debick. (多了SPL, debick), 他们的作用是?他们分别烧入机体的哪个些位置? uniFlash工具是否将其一起烧入到nandflash ?

  • 我们的ICE板子上面没有现成的Linux可执行代码,这个板子是给工业总线slave做demo用的,上面只有sys/bios

  • 你好,这个板子想咨询几个问题:我最最近买了,本来这个准备用作EtherCAT主站设计,但是根据现在的测试烧写am335x-evm-linux-rt-04.01.00.06.img,sd卡启动后,串口没有打印出任何相关信息,请问该怎么解决?