最近购买了TMDSICE3359 V2.1 DEMO,发现没有提供光盘, 本人需要安装LINUX 系统,但是UBOOT , KERNEL , filesystem.文件可以再那里下载 。。
怎么烧入UBOOT..?? (demo板就提供了电源和USB数据线), 希望能提供方法
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
针对这个板子,TI提供 Sitara™ SYS/BIOS 工业软件开发套件 (SDK):
http://www.ti.com.cn/tool/cn/sysbiossdk-ind-sitara
更多资源可以到如下页面下载:
http://www.ti.com.cn/tool/cn/TMDSICE3359
TI提供的Linux SDK支持如下平台:
| Platforms | SDK | Kernel | U-Boot | Toolchain | Release Date |
| AM437xEVM | 7.1 | 3.12 | 2013.10 | Linaro GCC 4.7 | June 2014 |
| BeagleBone | 7.0 | 3.12 | 2013.10 | Linaro GCC 4.7 | March 2014 |
| BeagleBone Black | 7.0 | 3.12 | 2013.10 | Linaro GCC 4.7 | March 2014 |
| AM335xEVM | 7.0 | 3.12 | 2013.10 | Linaro GCC 4.7 | March 2014 |
| AM335x StarterKit (SK) | 7.0 | 3.12 | 2013.10 | Linaro GCC 4.7 | March 2014 |
| Beagleboard-xM | 6.0 | 3.3.7 | 2012.04.01 | Linaro GCC 4.7 | July 2013 |
| AM37x EVM | 6.0 | 2.6.37 | 2012.04.01 | Linaro GCC 4.7 | July 2013 |
| AM35x EVM | 6.0 | 2.6.37 | 2011.09 | Linaro GCC 4.7 | July 2013 |
| AM180x EVM | 6.0 | 2.6.37 | 2010.12 | GCC 4.5.3 | July 2013 |
Uboot,内核等文件不仅仅和芯片有关系,和芯片的使用环境(哪些管脚做什么功能,连接哪些外围电路)有关系。
我们提供的Linux SDK兼容了上述的评估板,每个评估板上有一个EEPROM,内部用不用的ID,程序通过读取到不同的ID去对应执行不同的操作。
针对你提到的这块板子,主要是演示工业总线接口,TI提供的是基于TI-RTOS的软件包。