This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

Appro IPNC dm368 内核配置问题

工程师您好!

            由于我们最近需要在appro 的ipnc dm368增加usb wifi模块,所以需要配置内核(2.6.37)以支持相关功能。

            但是我发现在make menuconfig下修改配置后生成的内核文件会导致内核无法正常启动,卡在“starting kernel ……”的地方。

           想请教各位高手可能是什么原因?

           PS: 应该不是配置依赖的原因,因为我在修改配置的时候注意了这个问题,甚至一些简单的内核配置修改都会导致内核无法正常启动。

                                      万分感谢!!!

  • 把wifi协议相关的一些选项选中就行,usb wifi模块的一般会提供单独的驱动,最后以*.ko的形式insmod上去的。

  • 你好,

    是否正确把编译器路径加到PATH里面?在运行menuconfig的时候,是否使用下面的命令?

    make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-none-linux-gnueabi- menuconfig

  • 请问你在没有做任何配置更改的情况下,是否有尝试过编译kernel并在硬件上跑过验证没有问题?

  • 你好,kooking,感谢您的回复!

        我正是按照这个思路来进行的,但是"把wifi协议相关的一些选项选中"出了问题,当我修改了这些配置之后,发现内核无法启动了.

  • 您好,Chris,感谢您的回复!

               我事先已经把交叉编译器添加进环境变量中,而且像Eason说的那样,我在不做任何修改的情况下编译烧写,是可以在硬件上正常运行的.

               所以想请教您是否可能会有其他什么原因呢?

                                 期待您的回复,谢谢!!!

  • 您好,Eason,感谢您的回复!

              我在没有做任何修改的情况下编译烧写是没有问题的,在板子上可以正常启动kernel,但是做过一些简单的配置之后就导致内核无法启动. 您觉得可能是什么原因导致这种状况呢?

                          期待您的回复,谢谢!!!

  • 可以看看这个:

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/Davinci_USB_WLan

    http://www.armadeus.com/wiki/index.php?title=USB_to_WiFi_adapter

    这个配置是一个参考:

  • 谢谢,你的回复给我很大帮助,问题也终于解决了,还是内核配置的原因

    • 你好我也遇到同样的问题,我的是加载驱动成功之后,不显示网卡。应该是内核配置问题 能不能把你的.config发给我。我的邮箱zhangkj0225@126.com谢谢

x 出现错误。请重试或与管理员联系。