工程师您好!
由于我们最近需要在appro 的ipnc dm368增加usb wifi模块,所以需要配置内核(2.6.37)以支持相关功能。
但是我发现在make menuconfig下修改配置后生成的内核文件会导致内核无法正常启动,卡在“starting kernel ……”的地方。
想请教各位高手可能是什么原因?
PS: 应该不是配置依赖的原因,因为我在修改配置的时候注意了这个问题,甚至一些简单的内核配置修改都会导致内核无法正常启动。
万分感谢!!!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工程师您好!
由于我们最近需要在appro 的ipnc dm368增加usb wifi模块,所以需要配置内核(2.6.37)以支持相关功能。
但是我发现在make menuconfig下修改配置后生成的内核文件会导致内核无法正常启动,卡在“starting kernel ……”的地方。
想请教各位高手可能是什么原因?
PS: 应该不是配置依赖的原因,因为我在修改配置的时候注意了这个问题,甚至一些简单的内核配置修改都会导致内核无法正常启动。
万分感谢!!!
你好,
是否正确把编译器路径加到PATH里面?在运行menuconfig的时候,是否使用下面的命令?
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-none-linux-gnueabi- menuconfig
请问你在没有做任何配置更改的情况下,是否有尝试过编译kernel并在硬件上跑过验证没有问题?
你好,kooking,感谢您的回复!
我正是按照这个思路来进行的,但是"把wifi协议相关的一些选项选中"出了问题,当我修改了这些配置之后,发现内核无法启动了.
您好,Chris,感谢您的回复!
我事先已经把交叉编译器添加进环境变量中,而且像Eason说的那样,我在不做任何修改的情况下编译烧写,是可以在硬件上正常运行的.
所以想请教您是否可能会有其他什么原因呢?
期待您的回复,谢谢!!!
您好,Eason,感谢您的回复!
我在没有做任何修改的情况下编译烧写是没有问题的,在板子上可以正常启动kernel,但是做过一些简单的配置之后就导致内核无法启动. 您觉得可能是什么原因导致这种状况呢?
期待您的回复,谢谢!!!