C6657LS、mcsdk_2_01_02_06
今天按照bootloader里面的readme.txt上的说明,把IBL配置好了,已经输出:EEPROM programming completed successfully
而且在Srcipts->EVM c6657 IBL -> setConfig_c6657_main运行了一下也显示成功了。
最后加载NOR 时打印输出NOR programming completed successfully
这是不是代表我可以把启动按钮更改为IBL NOR boot on image 0模式然后断电重启EVM查看程序是否在运行?
我尝试把一个在连接状态时运行成功的LED闪烁程序加载到NOR里面,然后配置启动模式断电重启,但是LED并么有闪烁,请问这是为什么?
谢谢