This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
参考EVM的电路设计,电路上的改动包括下面几个方面
(1)6678两个SGMII接口分别连接88E1111;
(2)SGMII0连接的88E1111的PHY地址配置为“00001”,SGMII1连接的88E1111的PHY地址配置为“00010”;
(3)88E1111的DVDD电压为1.0V,与6678的CVDD1电源相连,88E1111的2.5V等6678的所有电源上电完成后再输出;
6678的上电顺序以及复位时序严格按照推荐的设计;
88E1111的复位时序也严格按照手册推荐的控制;
目前情况是,用PA_simpleExample_exampleProject工程测试,在EVM上可以通过,在我们的板卡上一直在判断LINK UP处循环。
请专家多多指导,谢谢了!
你的时钟配置和EVM一样吗?如果不一样的话需要修改PLL配置;
DSP的MDIO接口是1.8V的,不能直连2.5V,需要做电平转换;
能否从DSP的MDIO接口读到88E1111的寄存器值?
读取EMAC的SGMII STATUS寄存器值看可能是什么原因造成的。
Allen Yin 您好 !
1. 我的参考时钟是100Mhz,我将pll中的MPY值配置成25x,我不知道这样配置可不可以?
2.现在SGMII STATUS寄存器中Link up一直没有起来,那么这个Link up没有起来的原因主要是什么?