各位TI工程师好,在配置DDR3之前需要先确定核电压CVDD的大小,根据以前的帖子我找到了相关测量的步骤
如上面两幅图所示,根据VCNTL来测量出VID,再从map里找到对应的CVDD值。
但是VCNTL都是输出,如何让VCNTL[3]进行高低电平翻转,进而测量出VID[5:0]
希望工程师们可以给予解答,非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位TI工程师好,在配置DDR3之前需要先确定核电压CVDD的大小,根据以前的帖子我找到了相关测量的步骤
如上面两幅图所示,根据VCNTL来测量出VID,再从map里找到对应的CVDD值。
但是VCNTL都是输出,如何让VCNTL[3]进行高低电平翻转,进而测量出VID[5:0]
希望工程师们可以给予解答,非常感谢。
上电的时候测波形就行了,VCNTL【3】会自动翻转,低电平采3bit,高电平采3bit
Hi Allen
我在用示波器测量的时候,发现 VCNTL[3]一直是高电平,没有翻转
这可能是什么原因?
Hi
晚上回来突然想到是不是上电后时钟顺序错误导致 SmartReflex 没有启用?