Part Number: TMS320C6678
您好,我想在CCS上运行ti自带的dgemm例子,查询用户手册后,按照用户手册的编译方式进行操作:
1、安装skd,版本是

2、设置环境变量:

3、先编译linarch生成库
4、加上linarch的环境变量,再编译linalg,命令如下:make DSPlibs MEM_MODEL=Medium TARGET=SOC_C6678 LIBOS=LIB_RTOS
生成linalg的库
以上操作都无误。
5、加上linalg的环境变量,编译linalg的example
命令如下:make TARGET=SOC_C6678
结果报如下错误:

我有两个问题:
①请问上面的错误该如何解决呢?
②整个编译过程使用的编译器是ti-cgt-c6000_8.3.2,我尝试着使用7.4版本的编译器,编译linalg库时会造成错误,如for循环中不能定义int、声明数组[]长度不能为0等错误,如何能使用7.4的编译器编译?