我們的版使用sd卡運行
裡面有FAT32 分區,與EXT3分區
若我們不對SD卡寫資料,SD卡只用來開機,mount檔案系統,與載入執行程式或驅動等
對我們的板子,作多次的不正常 斷電..上電..斷電..上電... 是否有可能造成sd卡內資料遺失或損毀呢???
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
这有可能啊,和SD卡的质量也有关系。只能说大部分情况下,应该都是OK的,但是会有个例。这种case,一般重做一下SD或者重新copy一下image就好了。
SD卡一般用于产品升级的比较多,多数会选择nand flash,emmc等方式作为boot device。在我使用的过程中,也并没有出现过SD卡内资料损毁的情况,但如果你的问题是:是否会有这种可能性,如上面回答的那样,这个和很多因素相关,和SD卡质量也有关系,答案是可能的。如果正常使用,应该不会有这种情况,根据目前我接触到实际case中,还没有哪个客户报告说,SD卡经常出现数据损毁,需要处理这种问题。