This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

請問am335x 使用sd卡運行疑慮

Expert 2272 points


我們的版使用sd卡運行

裡面有FAT32 分區,與EXT3分區 

若我們不對SD卡寫資料,SD卡只用來開機,mount檔案系統,與載入執行程式或驅動等

對我們的板子,作多次的不正常 斷電..上電..斷電..上電... 是否有可能造成sd卡內資料遺失或損毀呢???

  • 这个完全有可能,SD卡针对的是消费类电子,本身就不是特别的稳定,损坏的概览非常高,而且SD卡的质量差异也比较大,从几美金到几十美金,可以考虑eMMC

  • 这有可能啊,和SD卡的质量也有关系。只能说大部分情况下,应该都是OK的,但是会有个例。这种case,一般重做一下SD或者重新copy一下image就好了。

  • Hi Steven,

    產品賣到客戶端後,應該不可能請客戶拆下sd卡重作或copy image

    我用TI AM335X Starter Kit,常常不正常上電,斷電,也會造成SD卡內資料損毀嗎???

    我目前是還沒發生過SD卡內資料損毀狀況!!

    TI是否有客戶使用AM335X+SD卡製作產品呢???

  • SD卡一般用于产品升级的比较多,多数会选择nand flash,emmc等方式作为boot device。在我使用的过程中,也并没有出现过SD卡内资料损毁的情况,但如果你的问题是:是否会有这种可能性,如上面回答的那样,这个和很多因素相关,和SD卡质量也有关系,答案是可能的。如果正常使用,应该不会有这种情况,根据目前我接触到实际case中,还没有哪个客户报告说,SD卡经常出现数据损毁,需要处理这种问题。

  • SD卡可以作为数据存储使用,作为文件系统设备,存在一定的风险,楼主可以测试一下。

    使用eMMC是目前比较通用的方案