您好:
我们之前用TMS320DMDM8127BCYE3做过一套产品板,通过UART烧写UBOOT.MIN和UBOOT均正常,系统也可以正常运行,这次改板换用了TMS320DM8148CCYE2,通过UART可以下载u-boot.min.uart,但是下载完成后串口就没有反应了。将DM8127板和DM8148板上的FLASH调换,DM8148板的UBOOT、内核和应用程序均可以正常运行,DM8127板也能烧写FLASH,两个板用的DDR和FLASH型号均一样,UBOOT的版本为TI814X-LINUX-PSP-04.01.00.07,请教可能是什么原因导致DM8148的板子通过UART不能烧写呢?谢谢!!另外:两个板子的BTMODE配置也一样。