大家好!
IPNC 8217的RDK里的alglink有两个算法:SWOSD 和 SCD,其中算法SCD是有输出的,但是RDK里没有用到alglink的demo,所以我想问一下SCD算法的输出应该输出到哪里去?能不能把结果输出到A8?根据我现在对usecase tristream fullfeature 代码的阅读,进入A8的数据是进过H264编码的比特流,然后调用IpcBitsInLink中的IpcBitsInLInk_getFullVideoBitSreamBufs()函数实现读入,读入后再写入循环buffer,那么有没有可能我在这里加入自己的处理,将SCD结果输出到A8然后接收后再做相关处理?
还有如果我想在8127的dsp做算法移植的话,是不是基本都要在alglink的SWOSD算法的基础上改?因为我看到很多人都这么说,但是我想移植的算法比较复杂,而SWOSD算法本身的结构比较简单,这样的话还能继续在SWOSD中改造自己的算法吗?而且IPNC上的DSP究竟设计初衷是为了实现一些简单的算法呢还是比较复杂的算法?
谢谢大家!