This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

8127 alglink的输出和算法移植问题



大家好!

   IPNC 8217的RDK里的alglink有两个算法:SWOSD 和 SCD,其中算法SCD是有输出的,但是RDK里没有用到alglink的demo,所以我想问一下SCD算法的输出应该输出到哪里去?能不能把结果输出到A8?根据我现在对usecase tristream fullfeature 代码的阅读,进入A8的数据是进过H264编码的比特流,然后调用IpcBitsInLink中的IpcBitsInLInk_getFullVideoBitSreamBufs()函数实现读入,读入后再写入循环buffer,那么有没有可能我在这里加入自己的处理,将SCD结果输出到A8然后接收后再做相关处理?

  还有如果我想在8127的dsp做算法移植的话,是不是基本都要在alglink的SWOSD算法的基础上改?因为我看到很多人都这么说,但是我想移植的算法比较复杂,而SWOSD算法本身的结构比较简单,这样的话还能继续在SWOSD中改造自己的算法吗?而且IPNC上的DSP究竟设计初衷是为了实现一些简单的算法呢还是比较复杂的算法?

  谢谢大家!

  • 你好,

    alglink有两个算法:SWOSD 和 SCD这两算法在DVR RDK里面有使用,在IPNC RDK里面是没有使用的。两个算法应该都是process link,也就把处理后的信息加载输入的图像上返回,是没有next link的。

    算法无论有多复杂,只要DSP性能能满足要求,就可以使用DM8127.

  • 您好,我现在想把alglink 在 capturedisplay的usecase里做一个简单的添加,现在的数据流是从camera(RSZB)出来经过dup link到达sclr link,缩放到320*192,然后到IpcFrameOutVpss link,IpcFrameOutVpss link的processlink为IpcFrameInDsp link,IpcFrameInDsp link的nextlink为dsp上的alg link,最终IpcFrameOutVpss link的nextlink为display(TVOUT)。根据报错信息,似乎在创建IpcFrameInDsp link时出现了问题。

    这是我的配置文件:

    这是我的报错信息:

    我也看了别人的程序,觉得自己的配置和他们也没什么太大差别,调试了一天还是没结果,希望您能提供宝贵的建议,十分感谢!

  • 你这链路不对吧

  • Zhao Shui ,

    你好,请问你的问题解决了吗?我也碰到这个问题,想实现简单的功能类似:视频采集(M3VPSS)-->图像处理(DSP)-->显示(M3VPSS)。

    期待你的解答,谢谢!