This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

【分享】C6748开发例程使用手册,40多个例程,别错过



【分享】C6748开发例程使用教程,40多个例程,应该是国内最好的了,代码全中文注释。详细例程如下:

(1)        GPIO_LED——GPIO输出(LED灯)

(2)        GPIO_KEY——GPIO输入(按键中断)

(3)        TIMER——定时器

(4)        UART0_INT——串口0中断收发

(5)        UART1_POLL——串口1查询收发

(6)        UART2_INT——串口2中断收发

(7)        RS485——RS485串口查询收发

(8)        IIC_EEPROM——IIC EEPROM读写

(9)        SPI_FLASH——SPI FLASH读写

(10)    WatchDog——看门狗

(11)    NMI——不可屏蔽中断

(12)    PWM——高精度脉冲宽度调制器PWM输出

(13)    ECAP_APWM——增强型捕获模块ECAP辅助输出

(14)    PWM_ECAP——增强型捕获模块ECAP捕获

(15)    RTC——RTC时钟

(16)    LCD——LCD显示

(17)    TOUCH——触摸屏

(18)    MMCSD——SD卡读写

(19)    USB_DEV_BULK——USB OTG从方式(USB BULK管道通信)

(20)    USB_DEV_MSC——USB OTG从方式(虚拟存储设备)

(21)    USB_DEV_SERIAL——USB OTG从方式(USB虚拟串口)

(22)    USB_HOST_KEYBOARD——USB OTG主方式(USB键盘)

(23)    USB_HOST_MOUSE——USB OTG主方式(USB鼠标)

(24)    USB_HOST_MSC——USB OTG主方式(U盘内容查看)

(25)    ENET_HTTPD——网络WEB服务器

(26)    ENET_ECHO——网络Socket通信

(27)    AUDIO_LINE_OUT——Line Out音频输出

(28)    AUDIO_MIC_IN——Mic In音频输入

(29)    AUDIO_LINE_IN——Line In音频输入

(30)    McBSP——McBSP总线数据收发

(31)    VPIF_OV2640——VPIF总线CMOS摄像头数据采集

(32)    EMIF_AD7606——EMIF总线8通道并口AD数据采集

(33)    EDMA3——EDMA3一维数据传输

(34)    EDMA3_TRANSPOSE——EDMA3二维数据传输

(35)    uPP——uPP数据收发

(36)    SATA——SATA读写

(37)    FFT——快速傅里叶变换/逆变换(不开缓存)

(38)    FFT_Benchmark——快速傅里叶变换/逆变换(打开/关闭缓存速度对比)

(39)    FIR——有限长单位冲激响应滤波器

(40)    IIR——无限脉冲响应数字滤波器

(41)    Matrix——矩阵运算

(42)    DTC——图像离散余弦变换

TMS320C6748开发例程使用手册.pdf