各位朋友:
我现有一块板卡基于AM3505,其供电芯片是TPS65910A1RSL(参考AM3517 demo板。
遇到问题描述如下:
TPS65910A1RSL可以给AM3505提供所有它需要的电压,并且clk32out和reset信号也都有给AM3505输出,但是我发现 TPS65910A1RSL该芯片本身的32.768K晶振居然没有起振,使用的是无源晶体,确定连接方法没有错,并且已经更换多个无缘晶体,情况还是如此。用示波器量测,sys_clk32out pin为200mv,而sys_clk32in pin为零. 同事测量AM3505发现其global reset pin“sys_nreswarm” 持续性的发出复位脉冲,该复位脉冲搞定平持续5.5ms,低电平持续330us。
一直找到其他问题根源,还请各位朋友帮忙看看了!