This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS65910A1RSL给AM3505供电出现的问题

Other Parts Discussed in Thread: AM3517, AM3505, TPS65910

各位朋友:

我现有一块板卡基于AM3505,其供电芯片是TPS65910A1RSL(参考AM3517 demo板。

遇到问题描述如下:

         TPS65910A1RSL可以给AM3505提供所有它需要的电压,并且clk32out和reset信号也都有给AM3505输出,但是我发现 TPS65910A1RSL该芯片本身的32.768K晶振居然没有起振,使用的是无源晶体,确定连接方法没有错,并且已经更换多个无缘晶体,情况还是如此。用示波器量测,sys_clk32out  pin为200mv,而sys_clk32in pin为零. 同事测量AM3505发现其global reset pin“sys_nreswarm” 持续性的发出复位脉冲,该复位脉冲搞定平持续5.5ms,低电平持续330us。

         一直找到其他问题根源,还请各位朋友帮忙看看了!

  • 各位朋友:

    昨天补测了下TPS65910A1RSL可以给AM3505的所有信号,发现时序时序均是正常的,未发现异常工作。

    希望能有人给我提出建议啊!

  • 看了你的描述,你是不是想用TPS65910内的那个RTC,但是经过测试发现RTC的晶振起振失败?

    如果这样的话,我理解这个RTC是TPS65910自己的电路,和外面输出没关系吧,你还是单独查65910的设计,能否断开3505的连接,看他是否能起振?

  • tang huan 说:

    各位朋友:

    我现有一块板卡基于AM3505,其供电芯片是TPS65910A1RSL(参考AM3517 demo板。

    遇到问题描述如下:

             TPS65910A1RSL可以给AM3505提供所有它需要的电压,并且clk32out和reset信号也都有给AM3505输出,但是我发现 TPS65910A1RSL该芯片本身的32.768K晶振居然没有起振,使用的是无源晶体,确定连接方法没有错,并且已经更换多个无缘晶体,情况还是如此。用示波器量测,sys_clk32out  pin为200mv,而sys_clk32in pin为零. 同事测量AM3505发现其global reset pin“sys_nreswarm” 持续性的发出复位脉冲,该复位脉冲搞定平持续5.5ms,低电平持续330us。

             一直找到其他问题根源,还请各位朋友帮忙看看了!

    您现在的问题是Am3505起不来吗?

    如果是,请看看上电的时序是不是对的,我记得时序是不一样的。