刚学用ti芯片,用AM3358系列芯片,用到内核网址是:aragoproject.org/.../
我用git下载下载失败,请大家帮忙,谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
刚学用ti芯片,用AM3358系列芯片,用到内核网址是:aragoproject.org/.../
我用git下载下载失败,请大家帮忙,谢谢。
你可以直接从TI的官方网站上下载:http://software-dl.ti.com/sitara_linux/esd/AM335xSDK/06_00_00_00/index_FDS.html
am335x-evm-sdk-src-06.00.00.00.tar.gz
另外,如果你是新接触的话,为啥不直接下一个SDK开发包呢?里面包括了uboot,kernel的源码,还有filesystem以及tool chain等
你用git clone git://arago-project.org/git/projects/linux-am33x.git 失败了?
我了解的情况是有些公司需要挂代理才能上git,如果你想用这种方式的话,可以去试试看。
建议初学者还是用我们的SDK包,那是基于Yocto工程发布的,里面的资源是最全的
lei tong1 说:刚学用ti芯片,用AM3358系列芯片,用到内核网址是:http://aragoproject.org/git/projects/?p=linux-am33x.git;a=summary,想下载AM335Xpsp的kernel,这里都是列举很多,不知怎样下载?
我用git下载下载失败,请大家帮忙,谢谢。
您这里的git是可以正常工作的,请查看您的网络配置。
另外, 这个git只是基于3.2的kernel的,所以可以下载我们的ezsdk 6.0.
如果需要了解,更新的3.12 kernel,请下载 ezsdk 7
首先要明确你在芯片上跑的是什么OS,如果是Linux,那么只能使用Linux版本的SDK,在开发的过程中最好直接使用安装了Liunx的电脑,如果一定要在Window电脑上使用的话就要先安装一个虚拟机。
如果你在芯片上需要报RTOS,那么可以使用SYSBIOS版本的SDK,可以在Window电脑上直接开发。
这两个不同版本的SDK下载包都在下面路径中:
http://www.ti.com/tool/PROCESSOR-SDK-AM335X