This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

求助:怎样下载ti网站AM335Xpsp的kernel?

Other Parts Discussed in Thread: AM3358, SYSBIOS, PROCESSOR-SDK-AM335X

刚学用ti芯片,用AM3358系列芯片,用到内核网址是:aragoproject.org/.../

我用git下载下载失败,请大家帮忙,谢谢。

  • 你可以直接从TI的官方网站上下载:http://software-dl.ti.com/sitara_linux/esd/AM335xSDK/06_00_00_00/index_FDS.html

    am335x-evm-sdk-src-06.00.00.00.tar.gz

    另外,如果你是新接触的话,为啥不直接下一个SDK开发包呢?里面包括了uboot,kernel的源码,还有filesystem以及tool chain等

    你用git clone git://arago-project.org/git/projects/linux-am33x.git 失败了?

    我了解的情况是有些公司需要挂代理才能上git,如果你想用这种方式的话,可以去试试看。

  • 建议初学者还是用我们的SDK包,那是基于Yocto工程发布的,里面的资源是最全的

  • lei tong1 说:

    刚学用ti芯片,用AM3358系列芯片,用到内核网址是:http://aragoproject.org/git/projects/?p=linux-am33x.git;a=summary,想下载AM335Xpsp的kernel,这里都是列举很多,不知怎样下载?

    我用git下载下载失败,请大家帮忙,谢谢。

    您这里的git是可以正常工作的,请查看您的网络配置。

    另外, 这个git只是基于3.2的kernel的,所以可以下载我们的ezsdk 6.0.

      如果需要了解,更新的3.12 kernel,请下载 ezsdk 7

  • 请问sdk包只能在linux系统下使用么,如果想在windows系统下开发am335x系列可以么?

  • 首先要明确你在芯片上跑的是什么OS,如果是Linux,那么只能使用Linux版本的SDK,在开发的过程中最好直接使用安装了Liunx的电脑,如果一定要在Window电脑上使用的话就要先安装一个虚拟机。

    如果你在芯片上需要报RTOS,那么可以使用SYSBIOS版本的SDK,可以在Window电脑上直接开发。
    这两个不同版本的SDK下载包都在下面路径中:

    http://www.ti.com/tool/PROCESSOR-SDK-AM335X

  • 我现在急需一些AM335x的基本例程,比如看见WDT上的wiki上说有,但是在PSP包上啊,请告知有入门的例子没有!?

  • 如果您要的是linux的版本,那么TI的驱动都是基于标准的linux框架的,您可以自己多百度下通用的驱动用法就可以了