This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

C5402 CCS 升级 crossload HEX文件失败



最近把C5402 CCS1.21的可工作项目 升级到CCS3.3,遇到下面的问题

升级到CCS3.3,无报错,生成out文件,一切正常,可以用DS的仿真器load out文件到目标板,目标板运行正常。

之后, 使用hex500通过编写的cmd文件转化out文件其中一部分地址范围的代码到HEX文件作为crossload code, DSP boot code中有可工作的代码可以自动拷贝crossload代码到DSP 存储器空间。完成后,开关dsp电源,重启之后,目标板不能按设计的功能工作。

请问我遇到的这种情况可能是什么问题如何解决呢?多谢!

(之前ccs1.2.1项目运行一切正常,也使用相同crossload code和bootload概念)