最近把C5402 CCS1.21的可工作项目 升级到CCS3.3,遇到下面的问题
升级到CCS3.3,无报错,生成out文件,一切正常,可以用DS的仿真器load out文件到目标板,目标板运行正常。
之后, 使用hex500通过编写的cmd文件转化out文件其中一部分地址范围的代码到HEX文件作为crossload code, DSP boot code中有可工作的代码可以自动拷贝crossload代码到DSP 存储器空间。完成后,开关dsp电源,重启之后,目标板不能按设计的功能工作。
请问我遇到的这种情况可能是什么问题如何解决呢?多谢!
(之前ccs1.2.1项目运行一切正常,也使用相同crossload code和bootload概念)