尊敬的工程师,您好
我在使用TDA2的以太网功能,原本PROCESS_RADAR_SDK默认NDK是运行在IPU1_1,现在需要使用TCP往PC传输大数据,因此我将NDK定义到了A15_0的内核运行,网络1000Mbps速率协商正常,TCP连接正常,但是发现吞吐率太慢,通过wireShake抓包之后发现,发送4MB的数据时,都会在数据发到90kB到100kB之间产生几帧的连续丢失,造成这几帧不断的re transmission,除了这几帧丢失之外,其余数据发送正常。
因此我想问一下,将NDK配置到A15_0需要注意什么,有没有配置项目被我遗漏了,针对以上现象我该如何排查?麻烦工程师给我一些指导建议,谢谢!