各位高手,帮我看看
我一共设计了基于DM8148的两块电路板。
第一块电路板参考DM8148评估板的设计,采用了8片MT41J128M8JP-125(8bit数据总线宽度), 电路板运行正常。
第二块电路板为了减小电路板面积,将8片MT41J128M8JP-125改为4片MT41J128M16-125,并参考相关文档,对DDR3接口的寄存器参数进行了调整,但是始终不能正常访问DDR3。
测试程序是TI提供的BB_021_DDR3_TEST.out,GEL文件是DM814x_PG2.x.gel,文件中相关的DDR3寄存器配置宏定义,已根据MT41J128M16-125的时序特点进行了修改。
出现的现象感觉很怪异。理论上应该写入的值如下
但实际读出值却是这样的
我把我的寄存器配置和问题现象,写了一个比较详细的文档,见附件。请各位高手帮帮忙
求助,十万火急呀,谢谢啦