C6743 SPI接FLASH,自己写的程序一直运行在写程序里面,有没有测试Flash的具体例子??????
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
C6743 SPI接FLASH,自己写的程序一直运行在写程序里面,有没有测试Flash的具体例子??????
谢谢,能否解释下
if ((eraseaddr & spiflash_SECTORSIZE) != ((eraseaddr + bytes_to_erase) & spiflash_SECTORMASK))
bytes_to_erase -= (eraseaddr + bytes_to_erase) - ((eraseaddr + bytes_to_erase) & spiflash_SECTORMASK);
是什么意思? 程序中的SECTORMASK是怎么来的?
实在看不懂,看了好多天啦,麻烦解释一下,谢谢啦!!!
SECTORMASK是根据spiflash_SECTORSIZE计算得来的,在spiflash.h中定义好的。如下
#define spiflash_PAGESIZE 256
#define spiflash_PAGEMASK 0xffffff00
#define spiflash_SECTORSIZE 4096
#define spiflash_SECTORMASK 0xfffff000
这个算法主要就是计算出实际需要擦除的总字节数。你可以自己假设一个字节数,然后套在这个公式里算一下,就明白了。
您好,还想请教一下您, i
f(i==len)
SPI_SPIDAT1=(spidat1&0xffcffff)|buf[i];
这句话作用是把CS拉低吗?但看手册上说The CS# must go high exactly at the byte boundary (the latest eighth of address byte been latched-in);
otherwise, the instruction will be rejected and not executed. 是在写命令的最后一个字节的最后一位时把CS拉高,这两者冲突吗? 实在是搞不懂,谢谢啦,麻烦你拉!!!