你好:
你昨天给的文档上的LOGO ON命令,我没有看明白后面的地址应该怎么写。我是想把图片和UBOOT放在一起。你是否可以给我一个具体的例子,应该怎么写?谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好:
你昨天给的文档上的LOGO ON命令,我没有看明白后面的地址应该怎么写。我是想把图片和UBOOT放在一起。你是否可以给我一个具体的例子,应该怎么写?谢谢!
请问你的uboot本身,以及uboot烧写到flash上面的方式,和原版RDK有什么不同?
就是通过tftp把bmp图片下载到flash中的一个区域里面,然后通过nand read指令读出到内存,再用 logo on指令送显示。
bing zhang6 ,你好
我现在在用8148,也是想通过uboot输出logo画面。目前使用git上的uboot,通过colorbar命令,hdmi能输出测试图形。但是我通过logo on命令显示bmp图片,始终显示是黑色的。 我是通过SD卡启动,bmp放在SD卡里面。你那边有类似问题吗,或者对我的问题有啥子查找方向不呢?