This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DVR logo on



你好:

     你昨天给的文档上的LOGO ON命令,我没有看明白后面的地址应该怎么写。我是想把图片和UBOOT放在一起。你是否可以给我一个具体的例子,应该怎么写?谢谢!

  • 请问你的uboot本身,以及uboot烧写到flash上面的方式,和原版RDK有什么不同?

    就是通过tftp把bmp图片下载到flash中的一个区域里面,然后通过nand read指令读出到内存,再用 logo on指令送显示。


    // the bmp is max 3MB
    mw.b  0x81000000  0xFF  0x300000;
    tftp  0x81000000  VM700TNTSC.bmp;   //VM700TPAL.bmp;   //WHITENTSC.bmp;          //bootlogo.bmp;
    nand  erase  0x00280000  0x300000;
    nand  write  0x81000000 0x00280000 0x300000 
    nand read 0x81000000 0x280000 0x300000; logo on 0x81000000 0xA0000000 0xBF900000 40 60;
    以上指令,在install guide上面都是有的
  • 你好:

       非常感谢的回答,谢谢!

  • bing zhang6 ,你好

    我现在在用8148,也是想通过uboot输出logo画面。目前使用git上的uboot,通过colorbar命令,hdmi能输出测试图形。但是我通过logo on命令显示bmp图片,始终显示是黑色的。  我是通过SD卡启动,bmp放在SD卡里面。你那边有类似问题吗,或者对我的问题有啥子查找方向不呢?