This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi,各位好!
我最近刚接触C6678,打算根据开发板重新设计一套系统,在看到供电方面,有以下两点疑问,希望得到大家的帮助,谢谢!
1. 我看到有人帖子中提到,C6678支持的是Class0 smartreflex,Class0情况下,可变核电压为一确定值。
是否是指DSP的CVDD以1.1V上电,上电后DSP只会通过VID调节一次从而选择合适的电压值,之后一直保持该电压,而不会实时动态调节?
2. 关于上面帖子中提到的“Smart Reflex功能支持 CLASS0和 CLASS3”,我在硬件设计手册中没有找到相关信息。
请问哪里有smartreflex稍微详细的介绍?
最后附上上述帖子地址 www.deyisupport.com/.../5082.aspx
谢谢!
Keystone系列目前只支持Class0,上电以后根据Efuse的固定值调整一次电压后不再调节。
SmartReflex的信息可以在Hardware design guide里找到。
Hi,Allen
首先感谢你的即时回复。又有新的疑问需要麻烦你了。
1. 如果是上电后调节一次,那么该调节是发生在程序开始运行后吗?根据smartreflex的介绍,应该是根据实际工作用到的资源做最优化处理。
2. 如果有的系统在开始阶段工作量小,理论上CVDD会小一点。后面会适时加入一些工作,那么此前固定好的CVDD岂不是会不符合要求?
谢谢!