Hi,各位好!
我最近刚接触C6678,打算根据开发板重新设计一套系统,在看到供电方面,有以下两点疑问,希望得到大家的帮助,谢谢!
1. 我看到有人帖子中提到,C6678支持的是Class0 smartreflex,Class0情况下,可变核电压为一确定值。
是否是指DSP的CVDD以1.1V上电,上电后DSP只会通过VID调节一次从而选择合适的电压值,之后一直保持该电压,而不会实时动态调节?
2. 关于上面帖子中提到的“Smart Reflex功能支持 CLASS0和 CLASS3”,我在硬件设计手册中没有找到相关信息。
请问哪里有smartreflex稍微详细的介绍?
最后附上上述帖子地址 www.deyisupport.com/.../5082.aspx
谢谢!