如题,编译生成了u-boot_DM814X_TI_EVM.min.eth 和.BIN 文件
通过网络启动正常,显示TI-MIN# 。在U-Boot 2nd Stage处理上, 文档上说是通过CONFIG_EXTRA_ENV_SETTINGS 设置..
有相关的详细一点的说明文档么? 按以前其他调试方法,是可以直接通过TFTP将UBOOT烧写进NAND。
我尝试了下,load失败。TFTP相关设置主要是设置ipaddr和serverip。这边还有其他需要修改的地方或者注意的地方么?
PS: UART 加载UBOOT,并且存储进NAND之后使用NAND Boot 启动,TFTP也无法正常使用。