Hello Ti
我使用 am335x 客製板
不得已非得用 ubuntu 系統, SD 卡開機成功!
燒成 UBFIS 形式,卻卡住無法登入,感覺是 ubuntu 某種行為是 for sd 卡,沒有 nand flash,log 訊息如下:
Detected MACID=d0:39:72:6b:d0:cd
[ 6.340759] cpsw: Detected MACID = d0:39:72:6b:d0:cf
[ 6.347320] omap_rtc am33xx-rtc: setting system clock to 2000-01-01 00:00:01 UTC (946684801)
[ 6.762695] UBIFS: mounted UBI device 0, volume 0, name "rootfs"
[ 6.769134] UBIFS: file system size: 204890112 bytes (200088 KiB, 195 MiB, 397 LEBs)
[ 6.777557] UBIFS: journal size: 10452992 bytes (10208 KiB, 9 MiB, 21 LEBs)
[ 6.785491] UBIFS: media format: w4/r0 (latest is w4/r0)
[ 6.791656] UBIFS: default compressor: lzo
[ 6.796020] UBIFS: reserved for root: 0 bytes (0 KiB)
[ 6.809753] VFS: Mounted root (ubifs filesystem) on device 0:13.
[ 6.816650] Freeing init memory: 236K
[ 8.480834] init: ureadahead main process (755) terminated with status 5
請問哪些論壇可以提供移植 UBIFS 的 ubuntu 資訊,或者可以直接提供 filesystem 給我,萬分感謝。