TI工程师,您好:
在C6670芯片中,测试一个TCP3D加速器处理一个5696大小的码块,需要时间是60us左右。如果是在2*2天线MIMO的情况下,60us可接收空口数据是1.3个5696大小的码块,所以对于一个空口的MIMO,仅一个3D处理是赶不上空口速度的。在C6636芯片中,有两个TCP3D加速器,如果想用一片c6636处理2*2的MIMO,也就是一个节点的两个方向分别使用一个3D加速器来处理,基于前面分析,一个方向使用1个3D加速器是赶不上空口接收的速度,请问一片c6636芯片的解码加速器能否满足MIMO的需求?如果能满足应该怎样使用两个3D加速器?能否给一个详细的解答或3D在MIMO时使用的简单应用方案?期待你的答复,谢谢!