Linux 下编程,按照以下方式编程控制SPI读、写。
打开设备
spi_fd = open( "/dev/spidev1.0" , O_RDWR);
写操作
uint8_t *txVal;
ret = write(spi_fd, txVal, 1);
读操作
uint8_t rxVal[3];
ret = read(spi_fd, &rxVal, 3);
现在的问题是,写一个8位数,测到的SCLK信号为8个脉冲,等几个周期又来8个脉冲。同时测数据信号,8位数据对应的是第一轮8个脉冲。给人的感觉是SPI发送了两个8bit数,一个是我需要发的,一个是0x00。
读操作就更奇怪了,读24位数,回来的是8个脉冲,然后32个脉冲信号。如果是读8bit数,就是8+16个脉冲。
这种现象是否正确?有哪位大虾碰到过,怎么解决的?